A und O: Kontinuierliche Einbindung

Mit dem Beteiligungskonzept haben wir - gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und dem Bezirksamt Spandau - einen Rahmen erarbeitet, der die Gestaltungsspielräume der Bürger*innen im künftigen Planungs- und Umsetzungsprozess von Siemensstadt Square definiert.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird grundsätzlich nach dem Grad der Einflussnahme in drei Stufen unterschieden: Information – Konsultation – Mitentscheidung.
Wer genau wissen will, wer die gestaltenden Akteur*innen sind, welche Informations- und Beteiligungsformate es gibt und in welchen Bauphasen, an welchen Orten und zu welchen Themen die Beteiligung der Bürger*innen vorgesehen ist, kann sich hier in das Beteiligungskonzept einlesen.

Erfahren Sie mehr. Blättern Sie durch das Beteiligungskonzept oder laden Sie es runter.



Informations- und Beteiligungsformate im Überblick

Über wiederkehrende Informations- und Beteiligungsaktivitäten halten wir die Berliner Stadtgesellschaft stetig auf dem Laufenden, bleiben im kontinuierlichen Dialog und binden sie zu ausgewählten Fragestellungen auch aktiv in unsere Entscheidungsfindung ein.

Siemensstadt Square Informations- und Beteiligungsformate im Überblick

Die Projekt-Webseite von Siemens bietet Hintergrundinformationen rund um die Entwicklung der Siemensstadt Square. Die Webseite ist barrierefrei gestaltet und alle Informationen sind bilingual (Deutsch und Englisch) verfügbar. Über ein Kontaktformular können jederzeit Fragen gestellt und Anregungen eingereicht werden.

Auch die Webseiten des Landes Berlin halten unterschiedlichste Informationen zur Entwicklung des Quartiers bereit. Ergänzend setzt das Land Berlin die Beteiligungsplattform mein.Berlin.de zur Online-Beteiligung ein.

Tabicon "Information"

Das Bürgerforum ist ein wiederkehrendes Veranstaltungsformat, das sich in den letzten Jahren als Informationsmedium etabliert hat. Dieses soll fortgeführt werden: zwei Mal im Jahr (ca. Frühjahr und Herbst) wird die breite Öffentlichkeit über den aktuellen Projektstand informiert werden. Die aktive Einbindung der Bürgerschaft und Konsultation zu bestimmten Aspekten ist immer ausdrücklich erwünscht. Das Bürgerforum wird abwechselnd durch Siemens und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen veranstaltet.

Tabicon "Information" und "Konsultation"

Am Eingang zum neuen Stadtquartier wird ein Info-Pavillon entstehen, in dem sich die interessierte Öffentlichkeit über das Projekt Siemensstadt Square informieren kann und der als Anlaufstelle fungiert. Dieser Pavillon wird mindestens 10 Jahre durch Siemens bespielt werden. Die Öffentlichkeit wird zu den Inhalten der Ausstellung konsultiert, um sicherzustellen, dass die Informationsbereitstellung zielgruppen- und bedarfsgerecht ist.

Tabicon "Information" und "Konsultation"

Der Newsletter von Siemens ist bereits ein bewährtes Kommunikationsmittel. Er wird im regelmäßigen Turnus von ca. 3 Monaten fortgeführt, um über wichtige Meilensteine zu berichten oder auf Veranstaltungen hinzuweisen. Der Newsletter wird von Siemens erstellt und verschickt. Square News ist über die Projekt-Webseite der Siemens AG erhältlich. Die unmittelbare Nachbarschaft bekommt den Newsletter gedruckt als Postwurfsendung.

Tabicon "Information"

Der Podcast bietet Hintergrundinformationen im Kontext der Siemensstadt Square. In Interviews, Talks und Reportagen werden Themen wie Urbane Technologien, Stadtentwicklung und smartes Bauen thematisiert. Der Podcast wird von Siemens über die Projektwebseite und alle bekannten Podcast-Plattformen zur Verfügung gestellt.

Tabicon "Information"